HAY 4 VENTAJAS AL USAR VICTAULIC
ACOPLES PARA ACOMODAR EL MOVIMIENTO DE TUBERÍAS POR
CAMBIOS TÉRMICOS

Flexibilidad de diseño de tuberías

Menor tensión en el sistema de tuberías

Método de instalación más compacto, verificable y productivo que otros métodos de unión de tuberías como la soldadura

Se ajusta a las prácticas de la industria en servicios de construcción industrial
La clave para acomodar de manera efectiva la expansión y contracción térmica en un edificio está en permitir el movimiento predecible y controlado de las propias tuberías. Esto puede realizarse de varias formas y la selección del método específico dependerá del ingeniero, del tipo de sistema de tuberías y de los parámetros del proyecto.
EXPANSIÓN

CONTRACCIÓN

4 FORMAS EN QUE LOS ACOPLES RANURADOS ACOMODAN EL MOVIMIENTO TÉRMICO
Proporcionan una junta de expansión que emplea componentes
mecánicos para tuberías ranuradas.
Permiten la "flotación libre" del sistema.
Utilizan las capacidades de movimiento lineal/deflexión
de los acoples flexibles ranurados.
Proporcionan un bucle de expansión que utiliza componentes
mecánicos ranurados.

3 RAZONES POR LAS QUE LOS ACOPLES RANURADOS SON UNA ALTERNATIVA INTELIGENTE
Los acoples de tuberías ranuradas son más fáciles y rápidos de instalar que las uniones soldadas.
Acomodan el movimiento dentro de las capacidades de diseño del acople ranurado, y se hacen dentro del "rango de movimiento libre” del producto.
El movimiento del sistema de tuberías causado por la expansión y contracción térmica de la tubería se puede acomodar en espacios más pequeños, lo que ejerce menor tensión sobre los componentes.