ABSORCIÓN DEL MOVIMIENTO SÍSMICO
SE PUEDE LOGRAR CON TECNOLOGÍA RANURADA Y AQUÍ LE CONTAMOS CÓMO Y POR QUÉ LA NECESITA.

El principal método de tendido de tuberías para acomodar la actividad sísmica en un edificio es usar un sistema rígido que minimice el movimiento general de las tuberías. Por lo general, más de 95 por ciento de los acoples ranurados utilizados en un sistema de tuberías son rígidos, mientras que el resto corresponde a acoples flexibles. ¿Por qué eso es importante? Por que una oscilación excesiva podría afectar a otras tuberías y equipos, a pesar de estar dentro de las capacidades del acople ranurado. La clave para acomodar efectivamente el movimiento en un edificio es permitir el movimiento controlado, lo que puede lograrse con la tecnología ranurada.
Como recordatorio, hay dos estilos básicos de acoples ranurados:
- Acoples ranurados flexibles - Permiten un grado limitado de movimiento angular.
- Acoples ranurados rígidos - Estos no admiten movimiento y se pueden utilizar en situaciones en que se requiera inmovilizar la unión de tuberías, de manera similar a una unión bridada o soldada.

la prueba

el resultado
Victaulic couplings were tested at the ATLSS
center, a member of the nationally recognized
NEES (Network for Earthquake Engineering Simulations) testing group, to prove the
durability of Victaulic grooved system
components when exposed to seismic
movements. Victaulic couplings ranging in size
from 4"-16" (100mm - 400mm) were exposed to
accelerations up to 50% greater than the Northridge, California earthquake.
https://www.nees.lehigh.edu/
Los conjuntos llenos de agua se presurizaron a 200psi/1375 kPa por la duración de cada prueba
y no se observó pérdida de presión ni filtraciones en
ninguno de los ensayos.
Estudios de casos destacados
Las Torres Gemelas de Petronas están en segundo lugar entre los edificios más grandes del mundo. El edificio requería acomodar la contracción y movimiento/oscilación de la estructura por la carga de viento en las tuberías principales. Esto requería una solución innovadora para tuberías.